This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:在 AWR1843Boost 模块中、将 60 至 63 的引脚编号工作为 TM4C294NCPDTT3 IC 的板载 PK7、PK6、PK5、PK4

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554442/awr1843boost-working-of-the-pin-numbers-from-60-to-63-as-pk7-pk6-pk5-pk4-of-tm4c294ncpdtt3-ic-on-board-in-the-awr1843boost-module

器件型号:AWR1843BOOST


工具/软件:

大家好

希望每个人都做得很好。

因此、我查看了公共领域提供的 AWR1843Boost 模块原理图、我无法弄清楚或者更好地说、无法了解引脚的工作原理、该引脚的编号范围为 60 至 63、在 AWR1843Boost 模块板上的 TM4C1294NCPDTT3 芯片上名为 PK7、PK6、PK5、PK4。 由于其中两个引脚接地、其中两个通过 1k Ω 电阻器连接到 3.3V 电压、因此了解这些引脚的工作原理非常令人困惑、除了这个引脚有多个工作外设、所以如果有人能帮助我了解上述引脚的工作原理、这对我来说会是一个很大的帮助。   

提前感谢您回答这个问题。

此致

Ratul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ratul:

    感谢您联系我们。 接下来、我们的硬件专家将介绍这个主题。 请允许他们在几天内仔细查看并彻底回答您的问题。

    此致、
    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ratul:
       我们遵循  TM4C1294NCPDTT3 团队的建议。 如果您有任何其他问题、我建议您在 TM4C1294NCPDTT3 下提交 e2e、以便合适的团队成员能够为您提供帮助。  

    谢谢、
    Sivaprasad