This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:当较大物体通过(公共汽车和卡车)时冻结

Guru**** 2578975 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1553417/awr1843boost-freezing-when-larger-objects-pass-busses-and-trucks

器件型号:AWR1843BOOST


工具/软件:

我目前正在交通监控场景中使用 AWR1843BOOST。 我已经了解到、当卡车或公共汽车等大型物体通过雷达时、雷达会冻结、需要重置。

是否有这方面的说明以及可能的权变措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、开发此演示的团队不再提供支持。

    不过、我们已经看到其他 Matlab GUI 的行为类似。 这是由 PC 上的 GUI 处理引起的。

    我们通过减少显示的检测点数量来解决此问题。 除此之外、需要使用 python 或 QT 来开发另一个 GUI

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。 我使用自己的 python 代码来读取点云 tlv、我遇到了雷达实际上处于冻结状态、需要完全复位 才能再次开始报告帧。 是否有类似的其他案例报告? 我们有至少 4 个不同的 AWR1843BOOST 雷达。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    遗憾的是、该演示是很久以前开发的、团队不再提供支持。  

    我使用谷歌网站搜索搜索了这个论坛,如下所示

    网站 e2e.ti.com 1843 交通监控  

    我没有看到类似的问题。  

    谢谢你
    Cesar