This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:生命体征演示修改

Guru**** 2579145 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1555196/iwr6843aop-vital-signs-demo-modifications

器件型号:IWR6843AOP
主题:IWRL6432 中讨论的其他器件

工具/软件:

我开始使用此演示的源代码并让它正常运行。 我现在正在调整参数以检测更快的生命体征、并希望将整体采样率提高到 20fps 以上。 我尝试了编辑  frameCfg 和 profileCfg 参数。 我甚至尝试在原始源代码中手动设置周期。 还没有什么效果。 任何建议都将非常感谢! 我正在尝试将系统推至~30Hz 的采样率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、大卫!
    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    在当前实现中、当生命体征数据缓冲区已满时、会运行整个生命体征链。 您可以尝试拆分生命体征链、以便每一帧都完成热图生成、关键要素计算只会进行相位计算和最终频谱 FFT。 通过这种方式、您可以在每帧执行部分任务、这将帮助您提高帧速率。 您可以参考 IWRL6432 的工具箱中的重要演示、其中每个帧都完成了部分功能。 但实际上、我认为不可能超过 20fps、因为这是您运行重要链所需的最短时间

    此致