This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:用于动态农场环境中生命体征监测的雷达电路板选型

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545515/awr1642boost-radar-board-selection-for-vital-signs-monitoring-in-dynamic-farm-environments

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK

工具/软件:

尊敬的 TI 客户支持:

我们目前正在为一个专注于测量动物(特别是奶牛)生命体征的项目选择 TI 雷达板。

我们目前能够在 AWR1642BOOST 板上运行生命体征演示、但我们正在探索是否有适合我们特定应用的任何更新的或更多的电路板。

目前、由于可用的硬件和软件版本广泛、我们发现选择最合适的电路板具有挑战性。

我们非常感谢您的指导、帮助我们根据我们的要求选择最合适的解决方案。

以下是我们应用的关键要求:

  1. 我们正在寻找一款能够提供可靠、准确且误差极小的生命体征测量(例如,心率,呼吸率)的雷达板。
  2. 部署环境将是一个牛场、这意味着周围环境将是动态的、并且可能会有噪声。

我们愿意尝试多个 TI 雷达板。

您能否推荐最适合此用例的 TI 雷达电路板和软件 SDK?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最好的生命体征性能在 IWR6843ISK 电路板上。 这只在静止环境中对人类进行了测试、但是您必须进行必要的修改以支持您的自定义应用。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Nathan。 我将测试这个电路板。