This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:AWR2944EVM

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, UNIFLASH, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554162/awr2944evm-awr2944evm

器件型号:AWR2944EVM
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHAWR2944

工具/软件:

我们正在尝试使用 ENET 接口与 AWR2944EVM 通信。 现在查看文档“AWR294x MCU+ SDK:SBL QSPI ENET (C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/mcu_plus_sdk_awr294x_09_00_00_15/docs/api_guide_awr294x/EXAMPLES_DRIVERS_SBL_QSPI_ENET.html)“、然后执行示例“ENET Uniflash “。 在该示例中、需要 根据用户指南(“C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/mcu_plus_sdk_awr294x_09_00_00_15/docs/api_guide_awr294x/TOOLS_FLASH.html) 将代码“sbl_qspi_ene"刷“刷写到 ARW2944EVM 中。 按照本用户指南,需要将三个文件路径添加到 cfg 文件“default_sbl_cqsp.cfg"中“中。 我们在下面的中添加了这三个文件路径:  

“C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mcu_plus_sdk_awr294x_09_00_00_15\tools\boot\sbl_prebuilt\awr294x-evm\sbl_uart_uniflash.release.tiimage“、

“C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mcu_plus_sdk_awr294x_09_00_00_15\tools\boot\sbl_prebuilt\awr294x-evm\sbl_qspi_enet.release.tiimage“

“C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\ti\demo\awr294x\mmw\awr2944_mmw_demoTDMenet.appimage“。

然后、在 cmd 中运行 default_sbl_qspi.cfg、刷写成功。  我们关闭 EVM 的电源、 将 EVM 设置为 QSPI 引导模式、并为刷写应用程序的 EVM 上电。  

之后、我们运行“enet_uniflash.py",“, 出现、出现错误、链接失败。

 请帮助我们检查三个文件路径是否正确。

 如何 在上电后检查“刷写的应用程序“是否成功运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    您能否分享刷写应用程序后获得的完整 Tera Term 日志? 另外、请确保您执行以下页面中提到的所有步骤:

    mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/mcu_plus_sdk_awr294x_10_00_00_07/docs/api_guide_aw94x/EXAMPLES_DRIVERS_SBL_QSPI_ENET.html

    您在这里使用的是哪种 PHY 收发器? t 汽车以太网还是工业器件? 在刷写应用程序之前、请确保硬件连接正确。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刷写之后  sbl_sqSPI_enet.release.tiimage  将文件刷写到 EVM 时、尝试通过以太网刷写应用程序映像时遇到故障。 中配置了 EVM 计时器模式 然后我在开机后按下了重置按钮。 两者可兼得  awr2944_mmw_demoTDMenet.appimage  和  awr2944_mmw_demoTDM.appimage  无法成功刷写。

    我的 default_sbl_qspi.cfg 配置文件内容如下:

    命令行终端的完整日志如下所示:

    Tera Term 的完整日志如下所示:

    我已经执行了以下故障排除步骤:

    • 已更换以太网电缆并重新连接以确认物理连接稳定。
    • 已验证 ARP 条目是否已正确添加(状态通过 Get-NetNeighbor 显示为“永久“) 。
    • 已尝试刷写两个不同的应用程序映像 (awr2944_mmw_demoTDMenet.appimage 和 awr2944_mmw_demoTDM.appimage)、但两者都失败。
    • 已多次对 EVM 执行下电上电并重新执行脚本、但问题仍然存在。

     

    日志指示链路已成功建立 ([LinkUp](Success))、但在数据传输阶段会发生超时、EVM 始终显示“[ ENETSBL TIMEOUT ]“。 感谢您对以下问题的协助:

    1. 此问题的潜在原因可能是什么(例如网络配置,SBL 参数,映像兼容性)?
    2. 对雷达演示等较大图像进行以太网刷写是否有任何其他配置要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    您能否请参阅以下主题以了解正确的刷写顺序:

     AWR2544:引导“sbl_sqSPI_enet"示“示例无法正确运行 

     请确认您是否在结束时遵循了相同的步骤、或者是否缺少某些内容。

    此致、

    Shruti