This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:用于 CW 测量的 TX 天线选择似乎无效

Guru**** 2580355 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1555045/awrl1432-tx-antenna-selection-for-cw-measurements-seems-not-to-work

器件型号:AWRL1432


工具/软件:

您好支持团队:

在我们的 AWRL1432 电路板上、我们希望使用两根天线以及每根天线的外部频谱分析仪对我们的天线进行表征测量。

我使用手势识别演示、将 channelCfg 设置为“7 3 0“或 “7 2 0“和“7 1 0“。
然后、通过命令“sensorStart 4 0 0“开启 CW 模式
起始频率设置为 76GHz。

当我测量 ECU 的电流时、我观察到“7 3 0“和“7 1 0“的电流相等 (12V 时约为 131mA)、而“7 2 0“的电流消耗明显较低 (12V 时约为 96mA)。

这看起来好像天线 2 可以单独使用、但天线 1 只能与天线 2 一起打开。

我尝试在两次测量之间执行 POR、但结果是相同的。

非常感谢您做出澄清、
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能否通读本文档来 创建校准配置文件、然后为 CW 模式测量创建测量配置文件。  

    使用 SDK 5 启用 CW 模式进行测试

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreedeep、

    感谢您快速、全面的回答。

    我现在使用示例配置中建议的运动和存在检测演示。
    在我根据我们的需求对它们进行了细微调整后、它们工作正常。

    然而,结果仍然没有被完全理解。 我仍然只能测量 ECU 电流、这使得我的分析非常弱。

    有时我得到的电流与我们自己的 SW 一样、即 Ant 1 和 2 取与 Ant 1 相同的电流、但 Ant 2 需要的电流更小。
    在其他测量中、所有三种配置都需要相同的电流量、即上一次测量中一个天线的电流。

    我在所有测量之间进行了 POR、以避免先前配置的干扰、但结果相同。

    另外、我在不同的样本上尝试了此方法、但结果是相同的。

    下周我会将样品带到我们的测量实验室。 希望我们能够获得更多的见解。

    此致、
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们使用 mmWave Studio 和 SDK 将 AWRL1432 器件置于 CW 模式、并观察 Tx0、Tx1 和两个 Txs 开启时工作台电源中的电流。 单独开启的 Tx0 和 Tx1 的电流读数相似、而对于两个 Txs、电流读数都大于单个 Tx。

    您能告诉我如何测量器件中的电流吗?  

    此外、您是否可以使用 mmWave Studio 启用 CW 模式并执行相同的测试?

    此致、

    Sreedeep