This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:天线设计

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1550054/iwrl6432aop-antenna-design

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:

问题 1:  

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iwrl6432aop.pdf

7.14 天线位置图 7-10 显示了天线的放置和相对间距

从 IC 封装边缘到天线的距离尺寸不匹配。 指示 RX2 和 TX1 之间的位置关系的虚线是否可以忽略?

问题 2:   您能否提供天线结构图、包括:

-材料信息

-厚度

-与 GND 平面的距离

问题 3 您可以 为客户 PCB 设计提供任何建议或预防措施吗?

(例如,周围的图案形状,与其他零部件的距离等)。

“硬件设计指南启动、原理图和布局检查清单 xWRL6432AOP-1-2.xlsx“中没有太多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请您参阅以下部分:  7.13 数据表中的天线辐射方向图 (IWRL6432AOP 具有封装天线 (AOP) 的单芯片 57GHz 至 64GHz 工业雷达传感器数据表(修订版 A))  

    本节介绍了有关 IC 放置的指南以及有关天线辐射方向图的问题。

    对于第一季度和第二季度、您能分享一些背景信息、以便我了解相关要求吗?

    谢谢、

    Swaranendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供第 7.13 节的建议。
    “梯形切口“是否意味着储料罐拆卸或印刷电路板孔?

    这个问题的背景是、我们想对我们的雷达模块的辐射图进行仿真。

    请检查图纸 8 上的图纸距离是否不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    梯形切割不仅是去除铜、而且基本上会形成一个该形状的孔。

    我非常抱歉,我找不到您所说的数字,这是第 8 页。

    您是否参考了下图?

    如果您说“不匹配“、您指的是哪个参数?

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贴片天线的位置关系似乎与数据表图中的值不匹配。
    请查找下面的图表?


    若要模拟辐射模式、需要提供有关每个尺寸和材料的信息、请感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您详细解释您的关注。 我现在明白了。

    是的、数据表中的某些数字不正确。 我们正在纠正这些问题、我预计将在本月底之前反映最新情况。

    感谢您的耐心。

    谢谢、

    Swarnendu