This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1011:我们每秒可以预期有多少个数据点

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554773/tdc1011-how-many-data-points-can-we-expect-in-a-second

器件型号:TDC1011


工具/软件:

您好、

我们希望用它来检测物体。 想知道我们期望在一秒内有多少个数据点。  

我们计划将其与 ESP32 板集成在一起。

谢谢

Karunakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望检测 距离传感器 1 至 15 米范围内的跑步者。 在一秒钟内寻找 40-60 个数据点、此传感器是否适用、或者您是否建议使用其他更好的选择?

    谢谢

    Karunakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karunakar:

    感谢您发布到传感器论坛!

    我目前正在研究这个问题、一旦发现采样率、就会立即回复您。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karunakar:

    您似乎发布了一个类似的问题、并在下面的主题中得到了解答。 我接下来关闭这个主题、因为这里已经回答了这个问题。

     PGA460:任何支持更高频率的超声波传感器  

    此致、

    ~Alicia