This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TMCS1100:TMCS1100、TMCS1101、TMCS1107、TMCS1108:高电压和高电流限制是什么?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1556358/faq-tmcs1100-tmcs1100-tmcs1101-tmcs1107-tmcs1108-what-are-the-high-voltage-and-high-current-limitations

器件型号:TMCS1100


工具/软件:

能否介绍数据表中的基本隔离等级?

另外、当我们违反 SOA 或额定电压时、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在确定器件是否能够满足您的电流和电压需求时、数据表中提供了有用信息。

    所有这些器件都有一个绝缘规格部分指定了爬电距离、间隙和电压额定值。

    我们还提供了安全工作区 (SOA) 图。 示例如下所示。 该图显示了器件根据环境温度可以处理而不会损坏的最大电流。 如果器件在 SOA 曲线所示的条件之外运行、TI 无法保证器件将按照数据表规格运行。

    我们的器件额定工作电压、但我们的绝缘寿命图(如下所示)经常会促使客户质疑它们是否可以超过工作电压。 器件可能在更高的电压下工作、但这通常会导致产品寿命缩短和出现更多故障。 此外、由于更高的电压超出了 TI 的建议运行条件、因此在这些条件下、我们无法保证器件的功能。 请注意、显示的图适用于交流电压测试。

    总之、客户通常希望使我们的器件超出其额定电流或电压规格。 但是、数据表中的信息指定了 TI 保证器件功能的条件。