This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:UniFlash:接收到意外数据

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843ISK, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1555086/iwr6843isk-uniflash-received-unexpected-data

部件号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMMWAVEICBOOST

工具/软件:

我尝试使用 UniFlash 和 COM 增强端口来刷写 IWR6843ISK。
SOP 设置:1.  开、2 关、3 开、4 开、5 关、 6 个

2025年8月19日、3:51:32 PM] [info] Cortex_R4_0:初始化完成。
[NVM 2025年8月19日、3:51:32 PM] [info] Cortex_R4_0:刷写过程正在开始……
[COM、3:51:32 PM] [info] Cortex_R4_0:连接到 2025年8月19日 端口 COM47……
[NVM 2025年8月19日、3:51:32 PM] [info] Cortex_R4_0:复位到器件的连接
2025年8月19日、3:51:32 PM] [info] Cortex_R4_0:设置中断信号
[xxxx、3:51:46 PM] 【错误】Cortex_R4_0:2025年8月19日 收到意外数据!!XXXX
[MCU 2025年8月19日、3:51:46 PM] 【错误】Cortex_R4_0:无法连接到串行端口。 重新检查选择的 COM 端口和/或权限。
2025年8月19日、3:51:46 PM] [info] Cortex_R4_0:已启动刷写实例清理……
[NVM 2025年8月19日、3:51:46 PM] [info] Cortex_R4_0:实例已取消初始化!

如何解决此问题? 我已经尝试使用 NRST 重新启动。

好极了
Keyvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    是否在该 COM 端口上连接了任何其他连接?  串行终端或可视化工具等什么?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未连接其他任何内容。 仅 uniflash。  我在独立模式和使用 mmwaveICBoost 载波时都收到此错误。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keyvan。

    您是否还可以尝试对器件进行下电上电或使用其他电缆?  我无法在我的终端复制此内容、您的设置看起来是正确的。  您尝试刷写什么演示?

    此致、

    Santosh