This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV401-Q1:有关磁电流检测的问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV421, DRV401, DRV411, TIPD184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554997/drv401-q1-question-about-magnetic-current-sensing

器件型号:DRV401-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV401DRV411、DRV421、 TIPD184

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户检查了 DRV401、DRV411 等磁性电流检测解决方案的规格。

他们已经有一款产品使用其他制造商的开环磁性电流检测 IC、但由于精度更高、他们希望打造具有闭环磁性电流检测 IC 的全新产品。

他们在 TI.com 上找到了 DRV401 和 DRV411、但大约在 10 年前发布。

1.您是否有任何路线图或最近发布的(将发布的)器件?

2.闭环磁传感器是否需要校准工具来校正错误率? 因为开环传感器需要在生产阶段进行校准。

3.在全球客户使用闭环磁传感器制造电流传感器时,您是否有任何参考?

客户的应用是电动汽车充电系统的电流传感器。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    感谢您发送编修。  

    我认为我们的系统团队会更好地处理问题 1 和 3。

    根据应用中的误差要求、有时需要对温度进行校准。  

    闭环系统旨在通过恒定反馈帮助减少误差。  

    如果您需要帮助、请与我们的系统团队联系、敬请告知。  

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joe:

    感谢您的支持。

    您能否与您的团队一起找到问题 1 和问题 3 的答案?

    如果需要、请提供有关计算工具的链接。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joe:

    以下是我的客户的另一个请求。

    您是否有任何有关闭环检测算法的技术文档?

    由于它们已经使用开环电流传感器、因此只需比较该机制并验证它是否真的有助于提高检测精度。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    如需了解未来的路线图设备、汇总的客户信息以及数据表中未包含的算法查询、请联系我们的系统团队。 我可以支持现有器件、但您的客户申请的信息是 NDA、不适用于公共论坛。

    如果您需要帮助、请与我们的系统团队联系、敬请告知。  

    此处链接指向 DRV421 的系统参数计算器。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-nVoI1PWZrs/01.00.00.00/sloc329.zip 

    希望您能理解、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joe:

    感谢您的支持。

    您能否离开系统团队的联系点? 然后、我可以提出更多问题并从团队那里获得答案。

    还有一个问题。

    我在下面的链接中看到了 TIPD184 参考设计;

    www.ti.com/tool/TIPD184

    在该原理图中、我可以看到 100A 无源电流传感器 TQPL50A (Topstek)。 但我无法在 Google 上找到此组件。

    相反,我在 Topstek 网站上找到了 TQL50A。

    http://www.topstek.com/en/product-159474/Closed-Loop-Current-Transducer-TQL50A.html

    TQL50A 是否是适用于 TIPD184 参考的合适器件? 或者您是否使用了为特殊目的定制的 TQPL50A?

    (可以建议使用其他电流传感器,而不是 TQ (P) L50A。)

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    我将与我们的系统团队一起创建电子邮件主题。  

    对于您有关 TQPL50A 的问题、我们建议在本应用手册的 DRV411 中使用该驱动器: https://www.ti.com/lit/ug/tidu674/tidu674.pdf 

    因此、建议改用此配置。  

    现在我将关闭此主题、我们将转到电子邮件地址。  

    此致、  

    Joe