This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:ePWM 示例建议

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1556747/iwrl6432aopevm-epwm-example-suggestion

器件型号:IWRL6432AOPEVM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我将浏览 MMWAVE_L_SDK_05_03_00 中的驱动器示例、我注意到 PWM 输出只是 SysConfig 建议的第一个分配引脚。 但是、我们在 AOPEVM 上有一个实际的用户 LED、可通过 ePWM 外设驱动。

我建议使用 EVM 上的硬件来实际展示 PWM 功能、而不是仅输出到 UART 控制台。

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Munan、

    适当注意。 我们将报告给 EVM 团队以在 EVM 上使用此类用例。