This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34:LM34CAZ,电阻测试失败 — 低电阻

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1556438/lm34-lm34caz-failed-resistance-test---low-resistance

部件号:LM34


工具/软件:

工程师(您好)

可以帮帮我吗? 我们从 TI store 购买了 1000 件。 测试 1000 件、6 件表示低电阻。  

问题:
电阻测试失败 — 电阻低
规格:65 至 85 千欧

故障分析:
1) 更换导线并检查电阻、但仍不符合规格。 (显示为 47 千欧)
2) 更换通过的 IC 和电阻测试。 受影响的 PN # LM34CAZ/NOPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、

    这里的测试到底是什么? 您在哪两个引脚之间遇到低电阻故障? 引脚之间有什么区别? 即使电阻测试失败、6 个 IC 是否正常工作?

    此致

    -亚历克斯·汤普森