This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG6180-Q1:上电时的绝对位置

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9326, ADS8354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1556563/tmag6180-q1-absolute-position-at-power-on

器件型号:TMAG6180-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS9326ADS8354

工具/软件:

您好的团队、

客户有以下两个问题需要确认。

1.是否基于归零来获取通电时的绝对位置、获取磁场零点与机械零点之间的偏移量、然后根据 Q0 和 Q1 找到特定扇区、并组合正弦/余弦来获取特定机械角度信息的方法?

2. 是否有任何关于马达归零和加电时获得绝对位置的应用文件? 请提供吗?

此致、

Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jade、

    为了确定绝对位置、系统需要捕获 SIN 和 COS。  这可以使用差分转单端级或使用差分输入 ADC(如 ADS8354 或 ADS9326)来实现。  转换结果用于反正切计算。  产生的角度将对应于两个可能的旋转角度。  

    接下来读取 Q0 和 Q1 输出以提供象限信息。  它们共同提供每转 4 种独特的输出状态。  两者都需要确保过零附近没有不确定性。

    将这两个读数组合在一起后、对于磁体的任何给定旋转角度都会产生唯一的输出、但可能仍存在一些角度偏移。  这将与磁体与实际系统的对齐方式有关。  这需要进行一次归零校准、以确定电气 0°和机械 0°之间的有效差异是多少。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    感谢您的回答。

    您是否有任何有关电机归零和加电时绝对位置采集的应用文档?

    此致、

    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jade、

    我们只有此校准文档:

    https://www.ti.com/lit/an/slya085/slya085.pdf

    其中涵盖了可能需要对 AMR 信号进行的大多数校正、但我认为该校正没有解决磁体未以机械方式与 0°对齐的问题。