This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:软传感器重启

Guru**** 2539820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1549893/iwr6843aop-soft-sensor-restart

器件型号:IWR6843AOP


工具/软件:

您好、

我目前正在使用以下参考项目处理一个跌倒检测应用:
C:\ti\radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_Personal_Electronics\People_Tracking\Overhead_3D_People_Tracking

我们的关键要求之一是在主动检测时停止传感器、更新配置、然后重新启动传感器、这一切都不会使电路板断电。 不过、完成此操作后、我们不再接收任何 TLV 数据包。

此外、我们需要能够在不进行完整下电上电的情况下远程重新启动传感器。 为了实现这一点、我们使用以下步骤尝试了 MSS 内核的软复位。 当 MSS 内核重新启动时、TLV 数据包仍然不会出现。 电源复位后、系统按预期工作。

注:该.cfg文件已硬编码到固件中  

软复位序列:

(void)Pcount3DDemo_CLISensorStop(0, NULL);
(void)DPM_stop(gMmwMssMCB.objDetDpmHandle);
(void)DPM_deinit(gMmwMssMCB.objDetDpmHandle);
SOC_softReset(gMmwMssMCB.socHandle, &result);
您能否建议一种在不关闭电源的情况下重新启动传感器的可靠方法?
此外、问题是否可能是由于仅重置 MSS 时 MSS 和 BSS 内核不同步所致? 如果是、如何确保内核之间正确同步?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅此页面。

    此致、

    Nate

    dev.ti.com/.../local

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nathan Block 

    感谢您的及时答复。  

    我们的一个关键要求是在传感器主动感应时停止传感器、更新配置、然后重新启动它—所有这些都不会关闭电路板电源。 但是、完成此操作后、我们不再接收任何 TLV 数据包。

    你对此有什么想法吗? 这是我们最重要的 要求之一。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 GPIO 而不是 CLI 来实现此目的。当 GPIO 变为高电平时、您可以在链接处所示的 CLI 中运行代码。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi  、

    无法找到它。 友好的导游。 我们的要求是在传感器已启动并检测物体的情况下更新配置文件。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否实际更改了线性调频脉冲参数?  检测参数? 如果您不更改线性调频脉冲参数、则无需更新。

    此致、

    Nate