This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944PEVM:HIL 演示

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR2944PEVM, AWR2944, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1556860/awr2944pevm-hil-demo

器件型号:AWR2944PEVM
Thread 中讨论的其他器件: AWR2944、AWR1443、 UNIFLASH

工具/软件:

你好。

我试图在 AWR2944PEVM 评估板上启动演示,这个演示是由 TI 发送给我们,它涉及 HIL 回放(传感器 ADC 样本)通过 MPI CSI2 接口,  

该演示涉及两个作为发送器的 AWR1443 板和作为接收器的 AWR2944、我只尝试启动 AWR2944 器件、因为我们将使用自己的回放源。

演示文件夹包含一些用于应用映像和 SBL 的预编译二进制文件、我的理解是要使用 uart_uniflash.py 在电路板上刷写这些二进制文件。

然而,运行脚本后, flash_writer(第 1 步)已完成,但 SBL 二进制总是卡滞,并在一段时间后返回此错误

“[错误【错误】XMODEM 发送失败、EVM 无响应或错误响应或用户取消、
关闭并重新打开 EVM 电源、然后再次运行该脚本!!!“

我尝试了 SBL/flash_writer 二进制的许多组合、但在步骤 2 中总是失败。  一个 flash_writer 能够写入 SBL 映像、但由于以下错误、从未完成步骤 2。

感谢您提供任何帮助。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    如前所述、这只是 AWR2944 修订版 A 的参考应用
    因此使用了错误的器件。

    您必须将示例从 AWR2944 -> AWR2E44P EVM 移植

    提供给您的应用程序仅用于应用程序和参考的框架结构、而不是用于最终应用程序。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saswat、

    我使用此 cfg 文件来刷写 AWR2944 EVM default_sbl_csi.cfg、但当我尝试连接到 DSS 内核 CCS 失败时、当使用的默认 BL 可连接到 2 个内核  、但该应用使这 2 个文件用于应用 awr2944_mmw_demo_dssDDM 和 awr2944_mmw_demo_mssDDM 时、

    您能否建议应使用哪些文件?

    此致、

    Michael Hesham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hesham、

    AWR2944 的修订版 A(即 ES 1.0)仅是如此
    即使您使用 AWR2944、ES 2.0 型号也不起作用。 这是我在邮件中提到的,并打电话给丹尼斯也。 这就是为什么这是一个 POC 项目只是很久以前完成的原因。

    如果要使用当前的文件、必须在最新的 SDK 中进行类似的更改。

    此致、
    Saswat Kumar