This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:DCA1000EVM

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1556977/awr2944evm-dca1000evm

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVMAWR2944

工具/软件:

DCA1000EVM 要求:
您能否确认  使用 AWR2944 EVM 时、是否需要 DCA1000EVM 进行数据采集和评估? 以及有关此 EVM 的任何信息。
应用程序开发:
是否可以直接在 AWR2944 EVM 上编写和运行定制应用程序? 如果是、您能告诉我支持的相关 SDK 或开发环境吗?
调试器支持:
在 AWR2944 EVM 上开发和调试应用时、需要或建议使用哪种类型的调试器? 是否有内置调试接口、或者是否有外部调试器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    仅当您要捕获 原始 ADC 数据并将其传输到计算机以供后续处理时、才需要 DCA1000EVM。

    2.可以直接在 AWR2944 EVM 上运行应用程序、从而实时处理数据。 您可以从此处 https://www.ti.com/tool/获取 SDK MMWAVE-MCUPLUS-SDK

    该 EVM 具有板载 XDS110 仿真器、用于使用 Code Composer Studio (CCS) 进行调试。  https://www.ti.com/lit/ug/spruj22c/spruj22c.pdf 第 2.8.1 节。 有关使用 CCS 进行调试的详细指南、请参阅毫米波 mcubplus SDK 用户指南(包含在 SDK 中)。  

    此致、
    Shailesh