This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】PGA970:是否有有关 PGA970 的一般信息和指导?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970, PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1558004/faq-pga970-is-there-general-information-and-guidance-regarding-the-pga970

部件号:PGA970
主题中讨论的其他部件: PGA900

工具/软件:

我遇到了一些问题、需要一些关于 PGA970 的指导。  有哪些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些专门与 PGA970 相关的一般主题:

    • M0 相关信息
    • 通信
      • PGA900 默认启用 SPI 和 OWI 接口。  当 M0 处于复位状态时、可以写入所有寄存器和 EEPROM。  若要在 M0 运行(不复位)时读取/写入寄存器、必须写入特殊固件以使用器件数据表中指定的 COMBUF 通信。
      • 有关使用外部微控制器操作 PGA970 的信息、 请单击此处
    • 固件开发
      • 如需刷写固件的信息 、请单击此处。
      • 如需解决编译错误的信息、请 单击此处。
      • 有关 CCS 调试配置的信息、请 单击此处。
      • 可在 此处找到启动 CCS 调试会话的信息