This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】PGA900:如何在 CCS 中设置调试配置?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970, PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557993/faq-pga900-how-do-i-setup-my-debug-configuration-in-ccs

部件号:PGA900
主题中讨论的其他器件:PGA970

工具/软件:

我有要调试 PGA900 或 PGA970 的固件? 如何在 CCS 中设置调试配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下说明适用于带有 XDS110 调试器的 CCS v12.8

    为了调试 PGA900/970、器件中的微控制器必须运行。 默认情况下、每次器件上电时、微控制器都会运行。  

    步骤 1.

    步骤 2.

    步骤 3.

    步骤 4.

    步骤 5.

    步骤 6.

    步骤 7.