This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOPEVM

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554720/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm

器件型号:IWR6843AOPEVM


工具/软件:

您好:

我正在评估 IWR6843AOPEVM 特定设计注意事项。 我想确认一下。

ESP32 是否可以从 IWR6843AOPEVM 读取下降标志/状态?
-什么是 可能的接口和方法来实现这一点?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    雷达和其他 MCU(如 ESP32)有多种通信方式。 它可以通过 SPI、UART/USB、I2C、CAN 等进行传输

    此致、

    Pedrorm