This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-DSP-EVM:FAE 请求/技术指导—MMWCAS-DSP-EVM(级联 AWR2243)—仰角、同步、帧速率

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557523/mmwcas-dsp-evm-request-for-fae-technical-guidance-mmwcas-dsp-evm-cascaded-awr2243-elevation-sync-frame-rate

部件号:MMWCAS-DSP-EVM
主题:AWR2243 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们是否可以像射频 EVM 这样使用仰角、良好的同步解决方案是什么、可用的帧速率是什么、我们可以更改帧速率。 我们正在尝试将其与摄像头和激光雷达进行同步。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhartha:

    AWR2243 的 4 芯片级联是一种成像雷达。 帧速率是一个可配置参数、取决于配置。 您可以参阅 使用级联毫米波传感器的成像雷达参考设计(修订版 A) 文档、了解器件的性能。  

    注意:   不再支持使用 Vision SDK 在 MMWCAS-DSP-EVM 上处理 ADC 数据。 您可以参阅之前解答的 E2E 和可用文档、以了解 软件开发。

    此致、

    Samhitha