This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSS4470:开关 Cflt 和 Cinn 电容器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557285/tuss4470-switching-cflt-and-cinn-capacitors

零部件号:TUSS4470


工具/软件:

您好!

我正在寻找一种使用外部 MCU 切换 TUSS4470 中 Cflt 和 CINN 电容器的方法。 我将使用 34V 电源、并通过外部 MOSFET 预驱动 750316928 Wurth 变压器。
为了实现这一目标、您会建议使用哪种电路?  比如 4:1 多路复用器、因此我可以选择电容器来匹配特定传感器的驱动频率(启动时一次为 40/200/950kHz、然后再启用 VPWR 至 TUSS)。

此外、考虑到 34V 初级线圈电压和变压器的 9:1 比率、您建议在一个 TUSS4470 上对两个传感器进行多路复用(在 TUSS4470 断电的情况下启动时、例如选择 200 或 950 kHz)。 这在理论上甚至是共犯吗?

谢谢