This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212:无法对 FDC2212 进行反应

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1555834/fdc2212-cannot-reactive-the-fdc2212

器件型号:FDC2212


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

现在、我正在尝试 FDC2212 的关断功能。 我正在使用 M03519 的引脚控制 FDC2212 的 SD 引脚。 当 SD 引脚为高电平时、我发现 FDC 关断。 但是、当 SD 引脚为低电平时、FDC 无法再次工作。 我找不到 INx 的任何输出。 您能帮助执行此操作吗? 如何解决?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dengkuan、

    如果您在处于关断模式后将 SD 引脚设置为低电平、寄存器将恢复到默认值。  您是否在退出 SHUTDOWN 模式后再次设置寄存器?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我对寄存器进行复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要清除的是、您在退出 SHUTDOWN 模式后设置了寄存器、仍然在线圈上看不到任何信号?  您是否还能读回寄存器以确保它们已正确写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是关键点。 退出关断并设置寄存器后、在我尝试读取寄存器时代码会被阻止。 那么、我不确定退出关断模式后是否需要等待一段时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、退出关断模式时有时序要求。  请参阅下面的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我是否可以检查某些状态来确认 FDC 退出关断状态? 还是只设置延迟时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有特定的状态标志寄存器。  您可以在有已知预期值的地方轮询制造商 ID 或器件 ID 寄存器。