This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126:TMCS1126 电压输出是否可以直接连接到我的 STM32 3.3V ADC 微控制器引脚?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1556225/tmcs1126-can-tmcs1126-voltage-output-can-directly-go-to-my-stm32-3-3v-adc-microcontroller-pin

部件号:TMCS1126


工具/软件:

您好、  
我 在双有源电桥中使用 TMCS1126 来测量电流、该电流将用于电流控制环路。  
我在 MCU 上使用 STM32 3.3V ADC 引脚。  

1.我可以使用 TMCS1126 的 Vout 直接到达 ADC 引脚还是需要一个差分放大器?  
2.如何使用 Vref 和 OC? 示例非常好。  


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kalana、

    我假设您使用的是 TMCS1126 的 3.3V 电源、但如果您使用 5V 电源、则在尝试将 5V 输出馈送到 3.3V 输入时需要考虑该问题。

    如果在双向 应用中使用该引脚、则需要测量相对于基准的输出电压、以确定电流的方向。  如果您的 ADC 有一个基准输入、您可以将 Vref 馈送到该基准输入、否则您可以使用差分放大器。

    DS 的第 8.3.7 节提供了有关如何配置和使用 OC 引脚的详细信息。 我会提到这一点、如果您需要任何澄清、请告诉我。

    Vref 取决于您使用的器件版本(见下文)。 该基准用于实现双向电流检测。 如果您的电压输出小于基准电压、这意味着电流沿负方向流动。  

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly:  
    我将使用 3V3 为电流传感器供电、这是用于为 MCU 供电的同一 3V3(它们参考同一 GND)。 该数据表并未阐明我是否需要在 MCU 中的 ADC 引脚之前使用差分放大器。  
    由于 Vs 电压为 3.3V 且基准 GND 相同、您能否确认是否可以将其直接发送到 ADC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kalana、

    如果您需要差分测量、则您需要在馈送到 MCU 之前经过差分放大器、但如果您使用单端测量、则可以将 VOUT 直接馈送到 MCU 输入。

    此致、

    Holly