This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-Q1:是否可以在 TX1 和 RX2 之间添加一个模拟开关来执行信号路径打开和关闭控制?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4066-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557023/tdc1000-q1-can-i-add-an-analog-switch-in-between-tx1-and-rx2-to-do-signal-path-open-and-close-control

器件型号:TDC1000-Q1


工具/软件:

你(们)好  

我是否可以  在 TX1 和 RX2 之间添加一个模拟开关 CD74HCT4066-Q1 来执行信号路径打开和关闭控制?

或者你有任何其他建议吗?