This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4048:地址引脚 I2C 地址拼写错误

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1556775/opt4048-addr-pin-i2c-address-typo

器件型号:OPT4048


工具/软件:

在数据表中 、它有该地址 表、  

ADDR 引脚连接 器件 I2C 地址
GND 1000100
VDD 1000101.
SDA 1000110
SCL 1000101.

VDD 和 SCL 地址相同、这是数据表中的一个拼写错误吗?  SCL 应该 是 1000111 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bram:

    对延迟深表歉意。

    是的、这看起来确实有一个拼写错误。 我将在数据表上提交一个修复请求。 至于 SCL 的地址、您是对的。 正确地址为 1000111。

    谢谢、
    Daniel