This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】PGA900:如何在 CCS 中启动调试会话?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900, PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1558433/faq-pga900-how-do-i-launch-a-debug-session-in-ccs

部件号:PGA900
主题中讨论的其他部件: PGA970

工具/软件:

我正在编写 PGA900/970 固件。 我尝试启动调试会话、以便可以调试固件。 如何正确启动会话?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下说明适用于带有 XDS110 调试器的 CCS v12.8

    首先、您必须适当地配置目标配置文件。  

    将调试器连接到硬件后、可以使用“Test Connection“按钮来确保所有内容都已正确连接。  

    这些说明适用于 PGA970、但也适用于 PGA900。  

    步骤 1. 启动您刚刚创建的目标配置。  

    步骤 2. 连接到目标

    步骤 3. 加载二进制文件 (.out) 并开始调试。