This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544LOPEVM:在满载条件下使用 AWR2544 时、PMIC (LP8772-Q1) 的温度是多少?

Guru**** 2560400 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1558052/awr2544lopevm-what-is-the-temperature-of-pmic-lp8772-q1-when-using-awr2544-at-full-load

器件型号:AWR2544LOPEVM
主题中讨论的其他器件:LP8772-Q1AWR2544

工具/软件:

您好团队:  

客户想了解 AWR2544 和 LP8772-Q1 的最高温度信息。  

 查看 AWR2544 数据表时、不包括 PMIC 温度。 您能告诉我在满载条件下使用 AWR2544 时 PMIC 的温度是多少?

 如果您能分享测试条件、我很感激。 因为雷达配置会有许多用例(通道数,帧速率,中频带宽,ADC 采样率等)、 因此 、请分享我们测试过的最大条件下的 PMIC 温度是多少。

此致、

LINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查找在 EVM 上进行认证时拍摄的热感图像。 很快会在这里分享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝色电路是 PMIC 的位置。 在 CW 发送时、PMIC 接近 25°C。