This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:与 IWRL6432BOOST 结合使用

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557902/dca1000evm-combination-with-iwrl6432boost

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件:IWRL6432IWRL6432BOOST

工具/软件:

TI 团队大家好、

我有一个关于 lua 脚本的问题。

在脚本“IWRL6432 common_device_setup.lua“的开头有一个文件 nAmend   atecal_firmware 。

--更改固件文件的目录
本地 firmware_directory_base =[“C:\ti\mmwave_L_SDK_05_05_03_00\firmware\mmwave_DFP\]]
local rfeval_firmware = firmware_directory_base .. [[rfevalfirmware\appss\mmwave_plt_rfeval_rprc.bin]]
本地 RFS_FIRMWARE= firmware_directory_base .. [[rfsfirmware\xWRL6432\mmwave_Rfs_rprc.bin]]
local atecal_firmware = firmware_directory_base .. [[rfevalfirmware\rfsatecal\xWRL6432\mmwave_RFS_atecal_rprc.bin]]
本地 Rfs_patch_firmware = firmware_directory_base .. [[rfsfirmware\xWRL6432\mmwave_RFS_PATCH_rprc.bin]]
在 mmwave_sdk_05_05_03 中、此文件不存在。
在较旧的 SDK 中存在该文件。 我有一个 IWRL6432BOOST (ES2.0) 与 DCA1000 结合使用。
如果是  旧版电路板的 atecal_firmware、我是否仍需要加载此文件?
或者这个文件到底是什么?
此致
Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    借助 ES1.0 和 6432 的超早期版本、ATE 校准不会融合、必须单独提供。  与顶部的其他变量不同、我想象中通过雷达工具箱获取的脚本“IWRL6432 common_device_setup.lua“实际上并不会在脚本中的任何位置使用定义的“atecal_firmware"。“。 例如、您将注意到、 RFS_firmware 的定义方式与未使用方式相同。

    简短回答:任何 ES2.0 设备都不需要它

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。