This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1133:最小电流读数

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557899/tmcs1133-minimum-current-reading

器件型号:TMCS1133


工具/软件:

您好、

我正在寻找具有高 BW 和低电流读取能力的隔离电流传感器、不知道 它可以检测的最小 TMCS133C5A-Q1 电流是多少、那么对于更高的灵敏度读数、我应该会遇到什么问题?  

Weyann  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您发送编修。  

    我为您提供了 TMCS1133 的计算器、您可以在该计算器中输入系统条件并查看预计会出现的误差。  

    1. 这四个 下拉选项是校准器件的方法。  
      1.  此图显示了室温偏移校准和室温灵敏度校准。  
        1. 存在一个可以在室温下消除的失调电压误差。 输入 0A 输入电流时、测量室温下的输出、并确保下游逻辑会减去或添加这个误差。  
        2. 对于灵敏度、最好测试最大和最小输入电流、以获得所使用器件的实际灵敏度斜率。  
      2. 在整个温度范围内校准失调电压要困难一些、因为它需要在 PCB 上靠近器件的位置安装一个温度传感器。  
        1. 与室温校准时的灵敏度类似、您将需要找到系统温度范围内的偏移斜率。
      3. 在温度范围内校准灵敏度也需要在器件附近放置一个温度传感器。  这种方法需要在特定温度下在不同灵敏度斜率之间进行垂直插值。 这很难做到、而且很少使用。  
    2. 与简单地将误差相加相比、RSS 误差是一种估算更真实误差的统计方法。 RSS 总误差是所有不同误差源应该产生的误差。  
    3. 在为 IIN 使用输入电流时、请仅使用  正极  输出电流。 误差将与负输入电流相同。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

    e2e.ti.com/.../7140.TMCS1133-Error-Calculator-with-Lifetime-Drift.xlsx