This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST:移除 CLI — 从 JSON 加载 CLI 配置

Guru**** 2587335 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557120/awrl1432boost-cli-removal---load-cli-config-from-json

器件型号:AWRL1432BOOST
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们希望在编译期间(而不是在运行时通过 PC 工具)更新配置。 我们发现 CLI 删除启用选项也是如此、我们正在尝试使用它。

已启用 CLI 删除选项并尝试使用加载配置 从 JSON 加载 CLI 配置 如下面的 pic 所示。

 但这是不起作用的。 我们无法在中看到与配置相关的更改  ti_cli_mpd_demo_config.h

注意:已安装 node.js 和其他依赖项。 仍然是相同的问题

请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:
        我已经邀请了我们的软件专家。  请允许我们花一天左右的时间仔细检查并彻底回答您的问题。

    谢谢、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    观察结果。

    1. 使用 sysconf 1.20“  从 Json 加载 CLI 配置“ 按钮本身无法正常工作。

    2.使用 sysconf 1.24 按钮工作正常。 然后安装节点 (node-v22.18.0-x64)。 现在、当我们尝试上传 JSON 文件时、 观察到以下错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    感谢您与我们联系并提供更多信息。 您使用的是哪个 SDK 版本?

    此致、

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Venkatesh、

    在 CCS 20 中使用 SysConfig 时、这似乎是一个问题。 我可以通过.exe 独立打开 SysConfig 1.20 来加载 JSON 文件;可以在 SysConfig 安装文件夹中找到快捷方式。  

    我将联系各自的团队、了解我们是否可以找出导致 SysConfig 和 CCS 兼容性问题的根本原因。 现在、您可以利用独立的 SysConfig 应用程序进行配置。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristien:

    感谢您的答复。

    可以、使用独立版 SysConfig 即可正常运行。 但无法加载低于跟踪层和分类层相关配置参数的值。

    boundaryBox –1.2 0 3 –0.5 3.
    StaticBoundaryBox –1 0 3 –0.5 3.
    gatingParam 3 2 2 4
    状态参数 3 12 50 5 200
    分配参数 6 10 0.1 4 0.5 20
    最大加速度 0.4 0.1
    trackingCfg 1 2 10 3 48 150
    PresenceBoundaryBox –1 0 3 –0.5 3.
    MicroDopplerCfg 1 0 0.5 0 1 1 12.5 87.5 1.

    这些参数添加到 JSON 中、并尝试使用 从 Json 加载 CLI 配置“选项。 但无法在中看到更改  TI_CLI_MPD_demo_config.h

    和 Tracker_classifier_enable 宏仍然仅显示 0。
    请检查。
    此致、
    G. Venkatesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再添加一个观察结果。

    无法查看  “跟踪器分类器 DPU 启用“  mpd demo example.syscfg 中的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Venkatesh、

    常见的 CLI 命令、例如 channelCfg、chirpComnCfg、chirpTimingCfg、frameCfg、 受 CLI 删除支持、但 CLI 删除 JSON 解析不支持大多数特定于演示的 CLI 命令、如 staticBoundaryBox、trackingCfg、microDopplerCfg。 如果您想自己添加这些命令的解析、可以遵循我之前回答过的有关扩展现有 JSON 解析的这个 E2E 主题。

     AWRL6432:CLI 删除问题 

    至于 Tracker Classifier DPU Enable、请给我一天时间来仔细检查 SDK 团队。

    此致、

    Kristien