This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:线性位置或加速感应

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1556813/ldc0851-linear-position-or-acceleration-sensing

部件号:LDC0851


工具/软件:

您好、

我想感知重低音炮的加速度、其线圈可将 2 英寸峰峰值移动、并想知道 TI 是否有任何电感式传感器、电容式传感器或加速计来实现。

虽然加速计传感器可以连接到线圈并提供直接加速度、但其他传感器可能会提供位置、该位置可以使用运算放大器转换为加速度。

TI 是否有任何可用于此应用的传感器?

感谢您的技术帮助。

此致、非常感谢!

戈尔迪

水云技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goldy、

    我想您可以考虑将电感式传感用于此应用。  LDC131x(12 位)或 LDC161x(28 位)器件等器件可以正常工作。

    您可能会评估两种不同的配置。  

    1.测量金属目标和线圈之间的空气间隙。  线圈应与金属目标平行。  最大范围通常约为线圈直径的 1/2、因此在确定线圈需要的大小时请记住这一点。  请参阅下面应用手册中的图 2-2。

    https://www.ti.com/lit/an/snoa930c/snoa930c.pdf 

    2.使用线性线圈,其中金属目标沿线性线圈移动。  这种方法效果很好、但需要靠近线圈和金属目标。  请参阅下面的应用手册。   

    https://www.ti.com/lit/an/snoa931a/snoa931a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eddie、

    TI 有适合电感式感应的芯片、我可以使用数字技术、但我想检查一下 TI 是否有任何模拟线性电感式感应芯片? 对我来说更好

    此致、非常感谢!

    戈尔迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goldy、

    我们没有具有模拟输出的典型电感式传感器、但我们正在考虑将这种传感器用于未来的器件。

    我们确实有 LDC5072 器件、该器件具有 SIN/余弦输出、但它是一种使用激励线圈+感应线圈的不同架构。  您或许可以使用此器件来实现您的应用、但与我上面提到的器件相比、此器件的设计更为复杂。