This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:关于 TX 放大器打开/关闭

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554994/iwrl6432-about-on-off-of-amplifier-of-tx

器件型号:IWRL6432


工具/软件:

您好团队:

当 TX1 以 TDM 调制进行传输时、TX2 的放大器是否关闭?

当 TX2 以 TDM 调制进行传输时、TX1 的放大器是否关闭?

当两个 TX 不传输时、两个 TX 的放大器是否都关闭?

此致

Yuichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuichi:

    您可以参阅以下应用手册的第 1 节“不同功耗模式下的电源域“。 PA 和 LNA 在线性调频脉冲间空闲时间内关闭。 因此、当 TX1 发送数据时、TX2 的功率放大器将关闭、反之亦然。

    xWRL6432 功耗

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    感谢您的答复。

    我可以解决我的问题。  

    此致
    Yuichi