This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:在频谱和示波器上进行线性调频脉冲验证

Guru**** 2500695 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1558601/awr1843-chirp-verification-on-spectrum-and-oscilloscope

器件型号:AWR1843


工具/软件:

您好 TI 专家

现在我们使用 AWR1843 芯片来开发我们的雷达。

我们设计了一种线性调频脉冲、并在频谱和示波器上进行了测量。

下面列出了线性调频脉冲参数:

空闲时间= 8 μ s
斜坡结束时间= 34.6us
斜率= 83.7MHz
StartFreq = 77.56GHz
总扫描带宽= 2.89GHz

频谱上的带宽测量结果看起来是正确的。

但在  示波器上、测试结果表明这不是正确的标准线性调频脉冲。

信号在空闲时间内不会下降到起始频率。

您能帮助我们检查是否有任何问题吗?

示波器是 Keysight DSOS404A ,线性调频脉冲分析软件是 Keysight 89600 VSA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否在探测 TX 输出以进行观察? 请注意、TX 输出将在 FMCW 斜坡结束时关闭、它只会在下一个斜坡开始附近开始。 因此、两者之间的测量值可能不可靠。

    此致、
    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    无探测。  

    我们使用雷达目标模拟器将 76~81GHz 信号下变频为 0.6~5.6GHz。  

    下变频信号通过电缆馈送到示波器。

    这只是一个测量问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然不清楚针对 76GHz 至 81GHz 信号测量 AWR1843 器件的哪一部分。  无论采用哪种方式 、只需通知您设备不会在坡道之间发射任何辐射。

    此致、
    Shailesh