This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022:HDC3022 的相对湿度分辨率

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557834/hdc3022-relative-humidity-resolution-of-hdc3022

器件型号:HDC3022


工具/软件:

您好、

我想将 HDC3022 湿度传感器用于客户端应用。

所有规格都很出色、满足客户的要求。

但我的客户要求 HDC3022 的相对湿度分辨率。

我已查看数据表、但找不到该规格。

任何人都能帮助我找出 此传感器的相对湿度分辨率吗?

我的要求是它应该至少为 0.008%

此传感器是否满足此要求? 如果没有、任何人都可以为相同情况推荐最佳传感器?

此致、

Jigar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jigar,

    温度和湿度均为 16 位结果。 为了确定 RH 的 LSB 大小、我们取整个输出范围 (0%至 100%) 并除以 2^16。 因此、LSB 大小、即 RH 分辨率、为 0.0015%RH。 这样就符合您的要求。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢你

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Thompson、

    我没有进一步的查询。

    此致、

    Jigar