This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3007:OPT3007 的检测精度

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557381/opt3007-detection-accuracy-of-opt3007

器件型号:OPT3007


工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们有一个关于 OPT3007 检测精度的问题、我们从数据表中可以了解到以下信息。

但在我们的实际测试中、我们发现测量数据有很大差异。  在同一位置测量的数据如下所示:

即使我们将三个测试样本置于相同的位置和相同的光照角度、获得的数据仍将与上图中的数据相同。

您能就这个问题给我们一些建议吗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina、  

    我假设显示屏上的最高值是照度读数?

    您的设备显示+/- 21.8%的变化

    在数据表中:

    OPT3007 规定的勒克斯输出具有+/- 20%的绝对可能变化。   

    你知道盖板玻璃的变化吗?

    您知道光源的变化吗?

    如果在未接触器件的情况下对每个器件进行测试、并将传感器放置在完全相同的位置和方向、我猜想您会看到更严格的结果。 更重要的是、在只有一个可用电源的封闭环境中、使用稳定直流电源的已知稳定电源更是如此。  

    为获得理想结果、遵循焊接/回流焊曲线也很重要、但我怀疑这一点很重要、除非器件出现明显损坏。

    我怀疑您的系统和测试存在相当大的变化。 可能是由于盖板玻璃、光照和传感器定位等复合问题导致的。  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn