This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001:I/O 引脚电容

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1555990/opt3001-i-o-pin-capacitance

器件型号:OPT3001


工具/软件:

您好、

请告诉我 I2C 引脚电容(I/O 引脚电容)的最小/最大值。 仅对典型值进行了说明。

或者、如果您有一个显示 I/O 引脚电容变化的图、您能分享一下吗?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishie、  

    我们未表征该器件 I/O 引脚电容的最小值或最大值。 如果这是应用的重要设计注意事项、则应在设计中使用 3 pF 规格。

    谢谢您、

    Joseph Schephorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph-san:

    感谢您的答复。

    我知道最小值/最大值没有规定 它不必是确切的值、但您能告诉我我我应该假设±最小值/最大值的百分比是多少?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是此器件的未表征信息。 我建议设计一些 pF 变化、因为这通常是许多器件的典型值。 但是、我可以说、 在使用 3pF 规格设计到系统中时、我不知道该器件是否遇到过问题。  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn