This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:需要实时可视化方面的帮助

Guru**** 2585605 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST, DCA1000EVM, AWR2944P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1558428/awr2243boost-need-help-with-real-time-visualization

器件型号:AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMAWR2944P

工具/软件:

大家好!

我是一名高级电子工程师、作为我的毕业项目、我选择使用雷达构建图像处理系统。 我想做的基本上是:我想使用雷达来检测物体、并使用深度学习和图像处理算法、识别物体的雷达特征、如汽车、路标等 因此、我需要看到雷达的实时热图、我想用它来训练模式、以便模型可以读取和分析签名并对其进行标记。 我有 AWR2243BOOST 和 DCA1000EVM。 我想知道这些步骤是否可以通过此设置实现。 我稍微搜索了互联网、我想 AWR2243BOOST + DCA1000EVM 设置无法处理实时数据。 但我不确定。 我目前使用的是 mmWave Stuido、我认为它不支持实时处理。 我需要真正的帮助。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AWR2243BOOST +DCA1000 将使您能够捕获原始数据。 然后您应该使用 Matlab 开发和测试您的算法。 这是您可以用于工作的最简单的平台。

    在实时演示中实现算法要困难得多、并且需要更多时间。  我们不建议将其用于您的项目、因为 AWR2243BOOST 不是合适的平台。 为了实现实时演示、您需要使用我们的 AWR2944P EVM 进行嵌入式编程

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我更具体一点。 我想使用实时处理、我想 MATLAB 只允许进行后处理。 我的模型将根据汽车、人类、路标等雷达特征进行训练 因此、我需要一个实时演示。 此外、如何实现我的模型来读取和分析传感器的数据? 使用 Python? 最后、我希望有一个模型来读取和分析传感器数据、并将雷达特征实时标记为汽车、道路标志、人类等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果传感器数据必须是原始数据、那么我们没有您可以使用的解决方案。  

    由于数据速率高、我们无法将数据传输到 PC、以便在 PC 上进行实时处理。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的情况下、我不知道传感器数据必须是原始数据还是非原始数据。 我也可以在这里使用一些帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很遗憾、我们的团队无法设计您的项目。 我们只了解 TI 器件

    谢谢你
    Cesar