This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:在没有温度变化的情况下测试中断引脚功能

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561995/tmp1075-testing-interrupt-pin-functionality-without-the-temperature-change

器件型号:TMP1075


工具/软件:

您好的团队、

我的客户想知道 是否有办法方便地测试 TMP10755 的中断引脚 功能  而不依赖于温度变化?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    是的、这是可以实现的。 我建议将上限寄存器设置为低于室温。 这可以通过写入上限寄存器 03h 来通过 I2C 来完成。   

    此致、

    Meredith McKean