This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5273EVM:TMAG5273EVM - 3D CAD 包络模型

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG5273, TMAG5273EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561088/tmag5273evm-tmag5273evm---3d-cad-envelope-model

器件型号:TMAG5273EVM
Thread 中讨论的其他器件:TMAG5273

工具/软件:

是否有用于评估 Bord TMA5273EVM 的 3D 模型文件或 3D 信封模型文件 可导入 CAD 进行包装研究? BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您发布到传感器论坛!

    您可以在器件的产品页面上参考 TMAG5273 的 CAD 文件、链接如下:

    https://www.ti.com/product/TMAG5273#cad-cae-symbols 

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。 您是否也有完整 TMAG5273 评估模块的 CAD 文件(如 STEP 文件)? 这实际上是我要找的。 否则、我需要重新设计它。 在您发送的链接中、我只能找到传感器芯片的模型。 提前感谢您。 BR Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我刚刚给你发了一个朋友的请求。 一旦接受、我就可以向您发送 STEP 文件。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “嗯,我知道,那是我第一次见到你。“ 我刚刚接受了我个人资料中的朋友请求、并期待您的参与。 谢谢您、BR Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我通过 PM 向您发送了 TMAG5273EVM 的步骤文件。

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾丽西亚,我得到了它,似乎我工作,谢谢你的支持,并有一个美好的时间. BR Mike