This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:代码示例

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561969/pga970-code-example

部件号:PGA970


工具/软件:

您好:

我正在使用 PGA970 启动一个工程。

我想找到一些代码示例来了解如何使用它。

我已安装 CCS 20.3.0、但找不到任何内容。 我在安装开始时检查了 PGA 传感器盒。

最终目标是使用 PGA970、方法是通过微控制器在 SPI 中对其进行编程。

您能告诉我在哪里可以找到代码示例吗?

提前感谢您、
Titouan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Titouan:  

    欢迎来到 E2E!

    我已向您发送朋友请求、因此我们可以离线讨论。  

    谢谢、

    Maggie