This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:在 Tresos 中生成项目后无法保存配置

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1557836/lp-mspm0g3519-unable-to-save-configuration-after-project-generation-in-tresos

器件型号:LP-MSPM0G3519


工具/软件:

您好团队:

我们使用 MCAL:MCAL MSPM0_MSPM0_00.02.05.00 软件包

我们在 Tresos 中遇到一个问题、即生成项目后无法保存任何配置更改。

详细信息:

  • 在生成工程之前、我们能够进行和保存配置更改、而不会出现任何问题。

  • 但是、工程生成后、任何更新和保存配置的尝试都会导致出现以下错误消息:

Cannot change the readonly node /AUTOSAR/TOP-LEVEL-PACKAGES/Mcu/ELEMENTS/Mcu/McuPublishedInformation/McuDeviceVariant (neither value, nor name, nor parent/child-information)

此问题会阻止我们在生成后对工程配置进行进一步更改。

请查看并建议此行为的根本原因和可能的解决方法。

谢谢你。

BR、

Prashant Singh Tomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Prashant Singh Tomar:

    您是否参考了路径上的指南 /mcal_docs/output/imports/user_guide/configurator_userguide.html、其中 是 MSPM0 封装路径、如…… /MCAL MSPM0_00.02.05.00/。  

    通常、如果创建了项目、可以打开不同模块的配置器以进行图形配置、然后生成配置、可以在输出文件夹中找到输出头代码和源代码。 我不确定您在哪个步骤中遇到此错误消息、如果您显示了针对此问题所遵循的一些步骤、将会很有帮助。  

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我们已经加载并生成了所有 MCAL 模块。 生成后、以下模块将更新:  CAN、DIO、GPT、MCU、PWM、 和 WDG


    不过、在尝试保存工程时、会遇到如下所示的这些模块问题。

    您能在结束时查看并告诉我们吗?

    BR、

    Prashant Singh Tomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    当我在内部检查时、CanDeviceVariant 字段是 CanPublishedInformation 容器的一部分、根据其属性、该容器应是只读的。 不能更改/配置属于其中一部分的字段。

    但从您的图像来看、 CanDeviceVariant 字段似乎是默认值“MSPM0G351x",“,您、您能否指出您在 CAN 配置器上修改了哪个器件? 配置器上的任何更改是否会导致相同的值?

    此致、

    Pengfei