This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:SYNCOUT 配置

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWR2243, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561243/awr2944-syncout-configuration

器件型号:AWR2944
主题: AWR2243SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

问候;

我有一个关于多个 AWR2944 器件同步的后续问题。

阅读毫米波雷达接口控制文档第 5.2.1 节、其中介绍了 AWR_CHAN_CONF_SET_SB、其中指出“多个参数仅适用于 AWR2243 /xWR6243“、在该节中、FM_CW_SYNCOUT MASTER_DIS 仅适用于 MUTLICHIP_MASTER 器件。

这似乎表明 AWR2944 不支持 FMCW SYNCOUT。

然而、AWR2944 的 TRM 和 SysConfig 工具列出了引脚 G15、A16、R17 和/或 R14 上 SYNC_OUT 的功能。

是否可以在 AWR2944 的 SYNC_OUT 引脚上生成 SYNCOUT 信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    您的用例是否仅用于同步所有器件的帧启动?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    感谢您的答复。

    我们希望 AWR2944 器件 A 在(例如,引脚 R14 和 AWR2944 器件 B)上生成 SYNCOUT、以在 R17 上的 SYNCIN 获取该信号。

    在某种程度上、是的、目标是同步所有器件的帧开始。

    在理想情况下、我们希望能够让 AWR2944 器件在可配置的时间生成其 SYNCOUT。  对于一些用例、这可能是 AWR2944 器件帧结束、或 AWR2944 器件开始/线性调频脉冲结束

    再次感谢、
    Joe Shidle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    如果您有 ECU、则可以从 ECU 导出 SYNCIN 脉冲以触发帧开始。 我最近进行了类似的讨论、您可以查看 E2E - AWR2944PEVM:自定义 UDP 有效载荷格式、主机端 API 兼容性、GPIO_28 同步输入和 DCA1000 角色 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛。由于您的目标是同步所有设备、因此您可以调整类似的策略。  

    我们希望 AWR2944 器件 A 在(例如引脚 R14 和 AWR2944 器件 B)上生成 SYNCOUT、从而在 R17 上的 SYNCIN 获取该信号。

    此功能源自 AWR2243、因为它支持级联。 尽管 AWR2944 中存在 SYNCOUT 引脚、但功能未经验证、因为 我们不支持 AWR2944 器件级联、其中一个器件充当主器件、其余器件充当从器件。

    此致、

    Samhitha