This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:在 MRR 演示中更改 FOV

Guru**** 2580565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561666/awr1843boost-to-change-the-fov-in-mrr-demo

器件型号:AWR1843BOOST


工具/软件:

您好、

在 MRR 演示中、有任何方法可以像 OOB 演示中那样控制方位角 FoV。

谢谢、此致。

雷曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MRR 演示无法像 OOB 演示中那样控制 FOV。

    OOB 可以通过过滤掉不在某个目标区域中的检测点来减少 FOV。  

    由于 FoV 是由天线定义的、因此无法通过基本软件增大 FoV。

    因此、如果您的目的是增加 FOV、则无法做到这一点。

    如果您的目的是减少 FOV、则可以在计算 (x、y、z) 后添加一些代码、并删除所需的值。  

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai  Cesar,

    是的、我们知道不可能增加 FOV、我们想知道是否可以减小 FOV。

    我们将使用 X 轴和 Z 轴进行滤波。

    谢谢  

    雷曼