This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:有关 APP_HWA_ADCBUF 寄存器

Guru**** 2580465 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559349/iwrl6432aop-regarding-the-app_hwa_adcbuf-registers

器件型号:IWRL6432AOP


工具/软件:

xWRLx432_TRM_RevC.pdf 中不记录 APP_HWA_ADCBUF_RD(基址:0x5506 0000)、APP_HWA_ADCBUF_WR(基址:0x5507 0000)和 APP_HWA_ADCBUF_CTRL(基址:0x5608 0000)的偏移量和字段说明。 这些区域是否可以在 IWRL6432AOP 上配置? 如果它们是可配置的、您能否提供偏移量和字段说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、佐藤: 感谢您使用 e2e、很抱歉耽误您的时间。  由于团队中有大量的 e2e 同时提供、因此请预计会延迟。  

    我们会尽快回复您。

    此致、
    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    感谢您的答复。

    我们目前正在开发一款集成 IWRL6432AOP 的 ECU、我们知道我们最近的调查可能会增加您团队的工作量、从而为额外的负担道歉。
    我们感谢您的持续支持、并欢迎您在下周前提供最新信息。 如果需要更多时间、请告知我们。

    此致、
    佐藤博康