This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:HWA 直流消减

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1554896/awrl1432-hwa-dc-subtraction

器件型号:AWRL1432


工具/软件:

我不熟悉 TI 的毫米波雷达、想要执行直流减法、但我不知道如何将演示代码 (mmwave_L_SDK_05_05_03_00\examples\drivers\hwa\hwah_dc_sub) 集成到 C:\ti\mmwave_L_sdk_05_05_03_00\examples\mmw_demo\mmwave_demo 中的实际处理链中。

 

TI 能否提供参考代码? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们没有任何此类参考软件。  但是、如果要与处理链的其余部分一起依次执行此操作、可以将其拆分、类似于 SDK 中提供的 DPU (init、config、process)。  init 和 config 为操作设置参数集、进程函数会触发 HWA 加速器并执行此操作。  我将查看任何 DPU 源代码、以供参考、了解如何设置此代码以及如何在处理链中调用它。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    感谢您的答复!

    我不确定应该在处理链(毫米波演示)的哪个点插入直流消减 DPU? 我猜这只是用于更新雷达立方体数据、对吧?

    此致

    kt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KT。

    您的图表是正确的。  它应该在 rangeproc 之后进行。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在 Config 中启用压缩(如图所示)。 这会影响直流消减吗?
    如果是、如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    它不应影响直流消减。  它仅压缩数据、在配置 HWA 时、也会考虑这种压缩。

    此致、

    Santosh