This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:HDC1080DMBR

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561506/hdc1080-hdc1080dmbr

部件号:HDC1080


工具/软件:

您好、请帮助指导您解决以下问题。 谢谢你

1、贴片本身不错,有数据传输,但初始不正常(室内空调室超过 98%)

2.起初,我认为贴片有问题,所以我用高气枪吹焊点,重新测试显示正常(初始值在 60-80%)

3、之后验证了低温风枪是否熔断 (70 –80℃)、重新测试的结果也可以、所以我想问您、这种传感器是否有任何规格和性能问题需要注意? 此外、初始值(在同一环境中)仍然存在很大差异、以确保数据真实准确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengzhou Chen:  

    HDC1080 是否在高湿度条件 (>75%RH) 下长时间存放/运行? 如果是、 由于过量水分积聚在检测元件中、这将暂时引起正 RH 漂移。 您可以 通过在高温下烘烤传感器来恢复此正失调电压。 这似乎是高温气枪工作“烘烤“传感器,摆脱多余的水分。 其他“烘烤“方法包括使用 HDC1080 的集成式加热器(请参阅器件数据表)或使用烤箱(建议的步骤如下):  

    此致、

    Sakeenah