This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944PEVM:调试 MSS 正常工作、调试 DSS 在 CCS 20.2.0 中无法正常工作

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561712/awr2944pevm-debugging-mss-works-debugging-the-dss-does-not-work-in-ccs-20-2-0

器件型号:AWR2944PEVM


工具/软件:

您好:
我正在使用 AWR2944PEVM 雷达电路板、并使用 CCS20.2.0 加载 mmw_tdmEnetDemo。 当我将断点放入 mss_main.c 时、MSS 按预期在断点处停止。 但 DSS 则不是这样。 为 DSP 使用的文件放置断点时、程序不会停止。 在 CCS 内、放置的断点为灰色、而不是预期的红色、显示以下消息:
必须加载符号以将第 869 行的“C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_04\ti\demo\awr2x44P\mmw_tdm\dss\dss_main.c “解析为地址。 xe66 和.xer5f 二进制文件似乎使用调试信息进行编译:
awr2x44P_mmw_demo_dssTDMenet.xe66:elf 32 位 LSB 可执行文件、TI TMS320C6000 DSP 系列、版本 1 (SYSV)、静态链接、带 debug_info、未剥离
awr2x44P_mmw_demo_mssTDMENET.xer5f:elf 32 位 LSB 可执行文件、ARM、EABI5 版本 1 (SYSV)、静态链接、带 DEBUG_INFO、未剥离

我是否缺少任何阻止我在 DSS 源文件中的断点处放置和停止的步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DSP 文件往往比 MSS 文件更优化。 因此、它会经常优化出行、因此很难设置这些断点。 为了解决此问题、我建议在反汇编窗口中设置断点以确保断点正常工作。

    此致、

    Gabriel