This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:AWR2243Boost、使用 Linux 和 python 并使用 DCA1000EVM

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AWR2243BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1561587/awr2243boost-awr2243boost-with-dca1000evm-using-linux-and-python

器件型号:AWR2243BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR2243DCA1000EVM

工具/软件:

您好、

我是 AWRxx43 和自动化行业物联网 (IoT) 的新用户、我的其中一个物联网应用是尝试通过 DFP-Linux 将 AWR2243 与 DCA1000EVM 配合使用、并将 python 作为完整链(包括支持 DCA1000EVM 的配置和处理)、但我的 AWR2243Boost 出现一些错误、您能否帮助我修复错误

错误是  

系统连接检查:成功
FPGA 版本:2.9【记录】
配置 FPGA:成功
配置记录数据包延迟:成功
按 ENTER 键开始捕获...
数据读取过程已启动
开始流式传输
>>> sensorStart
b'sensorStart\n'

【错误】无法将 PC 绑定到 192.168.33.30:4098:[errno 98]地址已被使用。

...

...关闭套接字:成功
停止传感器、关闭 COM 端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、我们的团队不支持将 DCA1000 与 Linux 配合使用。

    但是、还有其他论坛成员能够使这项工作发挥作用。

    请使用 google 站点搜索类似的线程、如下所示:

    网站 e2e.ti.com DCA1000 Linux

    谢谢你
    Cesar