请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMT70EVM工具/软件:
尊敬的团队:
我们已计划测试 LMT70EVM 板。 我们已经安装了应用程序 GUI、该 GUI 可在 TI 网站 (snic010b) 中找到
按照用户手册指导成功完成安装。 安装后、我们无法工作。 应用程序填充以下错误。

请帮助解决此问题。 提前感谢。
此致、
Karthikean
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
NI 在此处提供了有关此错误的一些信息: https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P8fXSAS
我能够在 Windows 11 PC 上安装 LMT70EVM GUI、并且运行该 GUI 时不会出现问题。 根据此结果和 NI 文章、您可能缺少所需的.NET Framework 版本。 按照 NI 的指示、我的计算机的注册表报告我有.NET 版本 2.0、3.0、3.5 和 4.0。 尝试安装缺少的驱动程序。
谢谢、
任